欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

悬而未决结构在制图过程中的处理(设计思维训练-45)

  • 2020.03.27 22:07:49
  • 米思米
  • 2256

 在装配图的设计推进过程中,随着结构逐步明晰,与此前一直在脑海里思考的构思不一样的话,悬而未决的事情就会不断出现。以下介绍一些这种情况下的应对措施。

 

   在推进设计的过程中,出现了悬而未决的课题后,有以下应对措施。但由于进行解决的人员是设计人员本身,因此,必须切实地予以解决。

 

课题

应对措施

应对措施的具体事例

在初期的构思图中出现结构上的问题

 (1) 在悬而未决的地方打上标记,并将替代方案一并标注在设计图上。
(2) 无法作出替代方案时,推进制作另外的图纸,在赢取时间的同时想出解决方案。

・【图1】时:图示出外盖的热变形风险,一并标注上“它是一个需要解决的课题”。
・  存在有令人不放心的部件时,预先设计出替代方案部件。组装时,直至替代方案的加工品都要预先筹措好
。


・【图1】为电缆的耐久试验机的装配图。 

 

・该试验机组入有可使电缆变为高温所需的加热器。但由于该加热器会发出高热量,因此,可预测到外盖会变形这一课题一并标注在装配图上。

 

・实际的完成试验机与【图1】所示的装配图有所不同,这从【照片1】中可了解到。

 

・解决预测到外盖松弛的课题和缩小试验机的设置面积,此时,为了要实现旨在具有设置稳定性而需要到的重心低位置化,而大幅变更了组装部件的配置。

 

・在【图1】所示的阶段中,原本是试验机横躺在平面上,由此来设置的结构方案,但最终结构是设计变更为将平面板竖起来的结构。1)使加热器的热向上散失,2)将设置板安装在底部,电机也变更布置在下部,并将重心变更为了低的结构(参照【照片1】)。


悬而未决结构在制图过程中的处理(设计思维训练-45)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities